Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Blatt an Zeichnung anpassen

Experimenter
Experimenter

Guten Tag,

im Anhang sehen Sie ein Zeichnungsblatt.

Dieses Zeichnungsblatt enthält ein Rechteck mit einer Kantenlänge von 3200 mm, und geht deswegen über den Rand des Zeichnungsblattes hinaus.

 

Ich möchte erreichen, dass diese 3200 mm (als Zeichnung) auf das Zeichnungsblatt passen.

Frage: Wie kann ich

a) die Größe des Blattes an die Zeichnung anpassen

(3200 mm innerhalb des Zeichnungsrahmen anzeigen !)

oder

b) den Maßstab der Zeichnung anpassen, sodaß die 3200 mm (in der Natur) maßstabsgerecht auf das Zeichnungsblatt passen ?

1 REPLY 1

Betreff: Blatt an Zeichnung anpassen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hi,



if looking onto YOu drwawing I must assume that You are using and talking about the 2D Draft only version of SE

 

As man can see You also draw directly on the background sheet, which I would not recommend

 

Therefore exists the "2D modell" mode You can switch on at the viewing tab of SE

 

20160425_1245.PNG

After activating this, You are able to work in model space (real space) and draw Your construction in real size

Afterwards You will go to the drawing sheet and You will create a view of that model space

 

SE will let  You choose a proper scale to let the view fit on the sheet

 

 

regards
Wolfgang