Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Como fazer montagem de molas

Solution Partner Experimenter Solution Partner Experimenter
Solution Partner Experimenter

Mostro abaixo um pequeno tutorial para montagem de Molas, espero que seja útil a todos:

 

Montagem de molas por planos de referência

 

Neste pequeno procedimento de utilização, será mostrado como trabalhar com montagem de

molas no software Solid Edge.

Para isto, como requisito de montagem, é necessário, antes de mais nada, que as molas

modeladas no ambiente de peça estejam com seu PLANO DE REFERÊNCIA CENTRALIZADOS, ou seja, OS PLANOS DE REFERÊNCIA DEVEM ESTAR LOCALIZADOS NO CENTRO DA PEÇA, isto será necessário para montar 2 ou mais molas de modo que uma fique centralizado em relação a outra.

 

Neste exemplo, teremos 2 molas, de tal forma que uma mola esteja no centro de outra.

Para mostrar, observe a mola mostrada:

 

 

1.png

 

Para ter uma maior certeza dos planos estarem centralizados ou não, veja sua vista superior:

 

2.png

Como será mostrado mais adiante, estes planos de referência serão utilizados para montagens posteriores.

Abrindo-se uma segunda mola, de Diâmetro menor que a mostrada acima, ativa-se os planos de referência para verificar se estes também se encontram centralizados para trabalho, conforme mostrado abaixo:

 

3.png

 

Novamente, para este caso, verifique pela VISTA SUPERIOR se o PLANO SE ENCONTRA CENTRALIZADO;

 

4.png

 

Após CONFERIR SE OS PLANOS SE ENCONTRAM NA POSIÇÃO INDICADA, vá ao ambiente de MONTAGEM E IMPORTE AS 2 PEÇAS PELO PART LYBRARY ( BIBLIOTECA DE PEÇAS ):

 

5.png

 

Para se verificar se foram importadas corretamente, verifique no PATHFINDER se as peças se encontram na ÁRVORE DE MONTAGEM;

 

6.png

Para realizar a montagem das 2 molas é necessário EXIBIR OS PLANOS DE REFERÊCIA DAS 2 MOLAS NO AMBIENTE DE MONTAGEM, após isto será feito a montagem ATRAVÉS DE PLANOS, com isto as 2 peças estarão CENTRALIZADAS.

Para exibir os planos, CLIQUE SOBRE AS 2 PEÇAS, elas serão destacadas conforme mostrado abaixo:

 

7.png

 

Após a seleção, clique com o botão direito do mouse no ESPAÇO VAZIO e, em seguida, clique em SHOW/HIDE COMPONENT ( EXIBIR/OCULTAR COMPONENTE ):

 

9.png

 

Com isto será possível EXIBIR, NO AMBIENTE DE MONTAGENS, ALGUNS RECURSOS DA PEÇA, como por exemplo, superfície, rascunhos, PLANOS DE REFERÊNCIA e outros.

Mas a opção, exibir planos de referência ( REFERENCE PLANES ):

 

10.png

 

Após isto clique em OK.

 

Com isto, o plano de referência das duas peças será exibido na INTERFACE GRÁFICA:

 

11.png

 

Através desses planos SERÁ REALIZADA A MONTAGEM.

Selecione o ÍCONE ASSEMBLE ( MONTAGEM ) para INICIAR A MONTAGEM DOS PLANOS:

12.png

 

Seleciona-se o plano da mola menor com a mola maior para realizar a 1º relação de montagem;

 

 

13.png

 

Após a primeira relação de montagem, selecione outro plano de referência e seu correspondente:

 

 

14.png

 

Se quisesse, poderia também realizar a montagem de mais um plano de referência, para unir os 3 planos e uma peça ficar centralizada em relação a outra:

Porém, neste exemplo, têm-se somente estes 2 planos ligados, conforme mostrado.

15.png

 

Com isto, a mola fica livre em movimento linear na direção Z.

Para se ocultar os planos de referência clique com o botão direito do mouse sobre o ESPAÇO VAZIO DA INTERFACE, e clique em SHOW/HIDE ALL COMPONENT ( EXIBIR/OCULTAR TODOS OS COMPONENTES ):

 

16.png

 

 

Marque a opção OCULTAR TODOS em PLANOS DE REFERÊNCIA, E, EM SEGUIDA CLIQUE EM OK.

 

17.png

 

 

Com isto sua montagem está feita, para lhe garantir maior certeza, verifique sua vista superior se as molas se encontram centralizadas.

 

 

18.png

 

 

 

1 REPLY
Highlighted

Re: Como fazer montagem de molas

Community Manager Community Manager
Community Manager

A reminder Dan posted yesterday:

 

Reminder that auto translate is now supported -- so anyone who wants to read these posts can just go to the pulldown (top middle of the page) and choose their language and it will auto translate...

 

Very cool...

Laura

Director, Solid Edge Technical Operations