Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Como trabalhar com montagens rígidas ou ajustáveis

Solution Partner Experimenter Solution Partner Experimenter
Solution Partner Experimenter

Envio este pequeno tutorial que possa auxiliar aos usuários.:

 

Montagens ajustáveis ou rígidas em importação

 

 

 

Para alterar configurações de importação de montagens como Rígidas ou Ajustáveis ou para alterar estas configurações APÓS A IMPORTAÇÃO é preciso conhecer algumas ferramentas básicas no ambiente de montagem.

Para identificar se uma montagem é AJUSTÁVEL OU RÍGIDA é, pelo modo mais simples, verificar o símbolo que está representado na árvore de trabalho:

 

1.png

 

 

A montagem pode ser importada como RÍGIDA OU AJUSTÁVEL automaticamente, isso define DURANTE A CRIAÇÃO DE MONTAGEM. Há um parâmetro que, após marcado, define se a montagem será montada como AJUSTÁVEL ou RÍGIDO.

Por DEFAULT no Solid Edge é pré-definido a montagem como sendo RÍGIDO, isso é definido no arquivo TEMPLATE DE MONTAGEM, que se encontra na pasta : ...\Solid Edge\ Template.

Caso o usuário esteja CRIANDO A MONTAGEM e QUEIRA QUE A MONTAGEM QUANDO FOR IMPORTADA ESTEJA COMO RÍGIDO OU AJUSTÁVEL É NECESSÁRIO MARCAR UM OPÇÃO.

Durante a criação da montagem, vá em APPLICATION BOTON ( BOTÃO APLICATIVO ) -> SOLID EDGE OPTIONS ( OPÇÕES DO SOLID EDGE )

Será exibido uma janela com ABAS LATERAIS – ÍCONES e procure a ABA ASSEMBLY ( MONTAGEM )

Marque a opção PLACE AS ADJUSTABLE WHEN THIS ASSEMBLY IS PLACED INTO ANOTHER ASSEMBLY ( INSERIR COMO AJUSTÁVEL QUANDO ESTA MONTAGEM FOR INSERIDA EM OUTRA MONTAGEM ).

 

 

Esta opção habilita que A MONTAGEM CRIADA seja importada como AJUSTÁVEL.

Caso o usuário não deseja que seja importada como ajustável, basta desmarcá-la.

 

 

2.png

 

Caso o usuário deseja esta opção marcada para TODAS AS MONTAGENS NOVAS CRIADAS, será necessário marcar esta opção no arquivo TEMPLATE.

Mas, partindo de outro ponto, se após esta montagem estiver sido importada como SUBMONTAGEM de outra MONTAGEM e deseja-se modificar para ajustável ou rígido, siga os passos abaixo:

Clique com o botão direito do mouse, NA ÁRVORE DE TRABALHO ( PATHFINDER ) o elemento que se deseja modificar

Procure A GUIA SIMPLIFIED/ADJUSTABLE ( SIMPLIFICADO / AJUSTÁVEL ) e procure os ícones mostrados conforme é exibido na figura abaixo:

 

3.png

 

 

Neste campo pode ser alterado como ADJUSTABLE-RIGID.

Outra forma de se encontrar os mesmos comandos é na ABA TOOLS, após a MONTAGEM ESTAR SELECIONADA:

 

4.png

 

 

 

1 REPLY

Re: Como trabalhar com montagens rígidas ou ajustáveis - in English!

Community Manager Community Manager
Community Manager

Reminder that auto translate is now supported -- so anyone who wants to read these posts can just go to the pulldown (top middle of the page) and choose their language and it will auto translate...

Dan Staples
Director, Solid Edge Product Development