Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Längen und Flächen addieren St6

Experimenter
Experimenter

Hallo, 

 

Ich versuche von diesem Körper die Umfangslänge sowie die Umfangsfläche zu ermitteln. 

 

Über Menupunkt  -> Prüfen->Element Abfragen kann ich Einzelne Elemente Auswählen

 

In ST7 kann man mehrer Elemente nacheinander auswählen und bekommt oben eine Summe angezeigt. 

 

Leider ist das in St6 nicht möglich, sobald ich ein neues Element auswähle zeigt es mir wieder nur die Daten dieses Elementes an. Zeitweise habe ich mir mit dem Taschenrechner beholfen. 

Aber die Anwendungen häufen sich und ich suche eine Lösung in St6 da mir auf dem Notebook kein St7 zur verfügung steht. 

 

Wie kann ich Elemente dazu wählen um eine gesamtfläche oder Länge zu bekommen. 

 

Vielen Dank im Voraus! 

 

Gruß Marcel

6 REPLIES 6

Re: Längen und Flächen addieren St6

Phenom
Phenom

Could you ask your question (also) in English? You will receive more answers.

...........................................................................................................
Solid Edge 2019 & AutoCAD 2020 user

Re: Längen und Flächen addieren St6

Experimenter
Experimenter

I will try Smiley Happy 

 

I have the part shown on the picture.

 

And now I want to know the circumference and the m2 of the surface. 

 

In st7 I know the way via measuring and select the parts, sum is shown above.

But in st6 you can only choose one part without a funktion for sum. 

 

I hope for help 

 

Thanks !

Re: Längen und Flächen addieren St6

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hi,


if the part allways will be a simple protrusion like the picture shows, then You can put a sketch direct onto the front face, including all loop edges a put a surface object (measurements) on theat.

Then You will have an assoiative variable including curve loop length, surface, moments of inertia and so on.

 

If the aprt will not be a protusion part, the I can not see a clear definition what a loop length will be and so on.

 

regards

Wolfgang

 

regards
Wolfgang

Re: Längen und Flächen addieren St6

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

What does "m2 of the surface" mean?

Bruce Shand
SE2019 MP5 - Insight - Win10 - K4200

Re: Längen und Flächen addieren St6

Experimenter
Experimenter

the square meter of the surface is m2 

 

Hello Wolfgang 

 

I can do allready measurements on the parts but I have to count them together, I have a lot of those parts so if i would have a tool to sum all that lengths it would be great. 

 

 

In St7 you can choose just all elements you want to have and then you can get the sum. 

In St6 only one element ist chooseable. 

 

greetings 

Re: Längen und Flächen addieren St6

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hi,


I think You have missunderstood the method.

 

Using a sketch profile (as inclusion of Your surfaces) the area object in sketch - measurements will generate an assocative variable in one step.

To be exactly, not one variable but a couple of them.

 

One is the total curve length of perimeter of selected area.

 

This - in my opinion is the value You are lokking for.

 

regards

Wolfgang

 

regards
Wolfgang