Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Experimenter
Experimenter

Hola,

 

Cuando intento abrir Solid Edge este empieza a cargar, luego no abre y sale el siguiente mensaje:
Solid edge.JPG

Al darle aceptar el programa simplemente no abre!!

 

10 REPLIES 10

Re: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

@julian1up El problema se debe a que la aplicación antivirus no es compatible correctamente con Windows 10 versión 1903. Sugiere usar Windows Defender.



Ken
Production: SE 2019 MP8, Testing: SE 2020
http://Grundey.blogspot.com

Re: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Experimenter
Experimenter

@KennyG Tengo windows defender y Avast, desactivé Avast y sigue sin funcionar

Re: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

@julian1up Creo que necesita desinstalar Avast como otros usuarios publicaron que no era suficiente simplemente desactivarlo.



Ken
Production: SE 2019 MP8, Testing: SE 2020
http://Grundey.blogspot.com

Re: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Experimenter
Experimenter

@KennyG antes tenía el mismo antivirus y me funcionaba el programa, estas seguro que este es el problema?

Re: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

@julian1up Es un problema verificado que algunas aplicaciones antivirus impiden que Solid Edge se inicie después de que Windows 10 se actualice a la versión 1903. Debe eliminar la aplicación antivirus infractora o revertir la versión de Windows 10 a 1809. No es necesario utilizar Defender, pero AVG y Avast parecen ser los que tienen el problema.



Ken
Production: SE 2019 MP8, Testing: SE 2020
http://Grundey.blogspot.com

Betreff: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hi @julian1up 

Hi @KennyG 

 

 

 

may I suggest to have the posting dialog language in Englsih rather than Spanish.

Yes of course You can RMB click and translate it, but only a single post and only to my native language.

And here the translation quality even is worse than reading it in English.

Even if the English is not perfect like mine.

 

 

regards
Wolfgang

Betreff: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

@hawcad I thought the forum app was supposed to translate all posts to your chosen language setting, but it does not seem to do that.



Ken
Production: SE 2019 MP8, Testing: SE 2020
http://Grundey.blogspot.com

Re: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Experimenter
Experimenter

@KennyG funcionó, Gracias!

Betreff: No abre Solid Edge 2019 "No puede activarse el entorno Application"

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hi @KennyG 

 

 

here for me only the current one, where I do the RMB - Translate will be translated, and even if all post would be translated, the quality of that translation is not as good as it should be.

If then theer is a doubled translation in action - e.g. English - Spanish - German and back -  then You can imagine what the result would be.

 

Believe me, every original English post will be better, a lot better.

Also, when not understanding everything 100%  Smiley Wink

 

regards
Wolfgang