Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Problem bei Installation von ST8

Experimenter
Experimenter

Hey Leute,

 

ich habe ein Problem beim Intallieren von ST8 es geht alles aber bei der Aktivierung kommt immer folgender Fehler:

Engine Fehler:

Diese Anwendung ist nicht richtig registriert. Sie müssen sie möglicherweise neu Installieren

 

Kennt den jemand und kann mir helfen ?

MfG zyq_x

1 REPLY

Re: Problem bei Installation von ST8

Community Manager Community Manager
Community Manager

@zyq_x

I'm sorry you are having difficulty installing/running Solid Egde, but it sounds like the install may have been interrupted.

 

Here is the standard cleanup process GTAC recommends.

 

Locate from your download.  “\SptTools\MSI Cleanup Utility\msicuu.exe” – install that on the machine but do not run it yet.

 

    • Remove Solid Edge using Control Panel -> Add/Remove Programs
    • Delete all C:/program files/solid edge*  folders
    • Clean up the registry hives with the following:
      1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphicsolutions by removing any and all Solid Edge related registries:
      2. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphicsolutions by removing any and all Solid Edge related registries:
  • Reboot (very important step)

 

    • Run the Start->Windows Install Cleanup – remove any Solid Edge entries.  Be careful to only remove Solid Edge related entries.
  • Reboot again

 

  • Install Solid Edge.