Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Probleme bei der Installation

Experimenter
Experimenter

Hallo,

 

ich habe folgendes Problem bei der Installation von Solide Edge St8 (Studentenversion):

 

Während des Installationprozesses erscheint eine Fehlermeldung, die sagt: "Für die benutzerdefinierte Aktion konnte nicht auf die VbScript-Laufzeitumgebung zugegriffen werden."

Danach bricht die Installation ab. Leider konnte ich im Internet keine nützlichen Infos darüber finden bzw. nichts davon hat funktioniert. Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Fehler behebe?

 

Vielen Dank im Voraus.

 

Mit freundlichen Grüßen,

Bernd

3 REPLIES

Re: Probleme bei der Installation

Community Manager Community Manager
Community Manager

@Ugichin Siemens had some wide-spread website issues this weekend.  Please try again and accept our appologies for the inconvenience.

Re: Probleme bei der Installation

Experimenter
Experimenter

Thank you for the response, but unfortunatley it still doesn't work and shows the same error message. Acutally I think it's not caused by your servers, but by an certain adjustment of my Notebook( Windows 7).It appears during the Installation-process, not during the download from Siemens. Are there any other advices?

 

 

Re: Probleme bei der Installation

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Try this instead:

 

Folgende Möglichkeiten sind vorhanden, um den Sachverhalt zu lösen.

 

Registrieren Sie die benötigte DLL. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf START.
Wählen Sie die Option Zubehör aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Option Eingabeaufforderung an und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option Als Administrator ausführen aus.
Geben Sie anschließend folgenden Befehl ein:
C:\Windows\System32\regsvr32.exe c:\windows\system32\vbscript.dll
Es erscheint eine Meldung, dass die Datei erfolgreich registriert wurde.

 

Unter Windows 7 kann folgender Ansatz zur Lösung führen:

 

Öffnen Sie den Registrierungseditor wie folgt:
Klicken Sie auf START.
Wählen Sie die Option Ausführen aus.
Tragen Sie den Befehl Regedit ein und klicken Sie auf OK.
Löschen Sie den nachfolgenden Eintrag (64Bit)
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}
Löschen Sie den Eintrag (32Bit)
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}
Registrieren Sie nun die die benötigte DLL wie in "1" beschrieben. Bei 64Bit jedoch mit folgendem Befehl
regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

 

Prüfen Sie in der Registry, ob das Script Hosting aktiviert ist.

 

Öffnen Sie den Registrierungseditor wie folgt:
Klicken Sie auf START.
Wählen Sie die Option Ausführen aus.
Tragen Sie den Befehl Regedit ein und klicken Sie auf OK.
Öffnen Sie den Schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings
Prüfen Sie ob ein Eintrag mit dem Namen "enable" und dem Wert 1 vorhanden ist. Legen Sie ihn bei Bedarf an.

 

Schalten Sie während der Installation den Virenscanner aus.