Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Probleme beim Lizensieren von SE ST4

Experimenter
Experimenter

Hallo,

 

ich habe Probleme mit dem Lizenzdienstprogramm. Wenn ich meine Lizenznummer eingebe, wird angezeigt "Die Lizenznummer ist für diesen Computer ungültig".

Über etwas Hilfe wäre ich ganz froh.

 

PS: Groß- und Kleinschreibung beachtet und evtl. "0" mit "O" vertauscht, keine Verbesserung.

1 REPLY 1

Betreff: Probleme beim Lizensieren von SE ST4

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hi @FritzOr

 

 

besides that I think it better writing in English here the question might be:

 

"Which license number are You talking about?"

Which license of Solid Edge are You using?

Node Locked, Floating, Cloud, etc.

 

At any case You should have a SELicense.dat file for Your installation.

And if this is a node locked license there should be no more action necessary than copy it into the preference folder of Your SE installation.

 

 

regards
Wolfgang