Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

ST8 - Mirror weldment AND stitch at once

Gears Phenom Gears Phenom
Gears Phenom

I thought this was possible in a prior version.

It could save time if we could mirror a weldmend and the stitch at once.

Now we have to do this in 2 steps:

2015-12-01 09_31_37-Solid Edge ST8 - Assembly - [Koppeling.asm].png

...........................................................................................................
Solid Edge 2019 & AutoCAD 2019 user
4 REPLIES

Re: ST8 - Mirror weldment AND stitch at once

Hi Joris, ik heb het meerdere malen in ST8 gebruikt.

Je kan alleen de bodies een mirror geven, de stitch is een aparte functie.

Die zal je dan na de mirror moeten toepassen.

-------
Daniël Schuiling
Solid Edge ST7
Teamcenter 10

Re: ST8 - Mirror weldment AND stitch at once

Gears Phenom Gears Phenom
Gears Phenom

Ik meen me te herinneren dat ik dat vroeger in 1 keer kon, maar ben niet helemaal zeker...

 

Los daarvan, het zou wel handig zijn mocht dit kunnen. Ik zie niet in waarom dit tegen gehouden zou worden.

...........................................................................................................
Solid Edge 2019 & AutoCAD 2019 user

Re: ST8 - Mirror weldment AND stitch at once

Heb je net geluk gehad Smiley LOL

 

Dat ben ik met je eens, zou wel handiger zijn

-------
Daniël Schuiling
Solid Edge ST7
Teamcenter 10

Re: ST8 - Mirror weldment AND stitch at once

Legend
Legend

I don't recall seeing the ability to mirror or pattern welds before either. It would be a nice ability to do so at least based on the paren't parts weldment relationship. Maybe this can be done in the future? The weldment part of solid edge is still one of the weakest parts of the program and sadly one that hurts my uses the most as almost everything we do is fabricated.