Peoblem beim öffnen von Dateien in ST6

Experimenter
Experimenter

Hallo,

 

ich kann keine Dateien mehr in Solidedge öffnen, es entsteht immer ein Fehler (siehe Bild).

Egal ob ich eine bereits vorhandene Datei öffnen oder eine neue Datei erstellen will, kommt der gleiche Fehler.

Eine Neuinstallation hat leider auch nicht geholfen.

 

Vielen Dank für die Hilfe.

3 REPLIES

Re: Peoblem beim öffnen von Dateien in ST6

Esteemed Contributor
Esteemed Contributor

If you can attach the crashlogf.txt file, that may help.  Could be a corrupt Windows profile or a bad graphics card/driver as well.



Ken

Production: ST10 MP3
Testing: SE 2019

Re: Peoblem beim öffnen von Dateien in ST6

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

@Jann Also if you are running ST6 on Window 10 that is a problem and will not work. Windows 10 is not supported until Solid Edge ST.

Re: Peoblem beim öffnen von Dateien in ST6

Experimenter
Experimenter

Hier die crashlogdatei: