Solid Edge ST8 Icons

Experimenter
Experimenter

Hallo Leute,

ich habe seit kurzem Solid Edge ST8 auf einem 15" Laptop und habe das Problem das ich die Icons mit denen ich Kreise oder Linien machen kann kaum erkenne kann und. Gibt es in dieser Hinsicht eine möglichkeit die Icons zu vergrößern oder sonstige Lösungsvorschläge?

 

LG Sebastian

1 REPLY

Re: Solid Edge ST8 Icons

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

1. On the tool bars right-click --> 'Customize the Ribbon...'.

 

2. In the Customize dialog, in the right-hand pane right-click --> 'Button Options...'

 

3. In the Button Options dialog select 'Size' --> 'Use only large buttons'.

 

4. Select 'OK'.

 

5. Select 'Close'.

 

6. When prompted, save your changes to a new Theme.

 

The icons in the Solid Edge tool bars should now all be large.