Tratitionelles ISO Teil

N/A
Hallo, kann bei ST6 das tratitionelle ISO Teil nicht finden. Wie bei ST2 ist es nicht da wo es sein sollte. Bitte um Hilfe!
4 REPLIES

Re: Tratitionelles ISO Teil

Esteemed Contributor
Esteemed Contributor
Hi there,....in ST6 your templates are unified. No need to have seperate templates, as you can mix both methods within the same model.
Sean Cresswell
Design Manager Streetscape Ltd
Solid Edge ST10 [MP3] Classic [x2 seats]
Windows 10 - Quadro P2000

Re: Tratitionelles ISO Teil

N/A
Sorry, you misunderstood that. I have never had ST2 on my computer. It is much more so that my daughter nutz in school. And since they have windows 7 on the computers. At home, but we have windows 8.1, which is not compatible with front ST2. That's why I ST6 ista distinguished which my daughter now but can not handle. It takes place because that traditional ISO part not. please help.
MfG

Re: Tratitionelles ISO Teil

N/A
Sorry, you misunderstood that. I have never had ST2 on my computer. It is much more so that my daughter nutz in school. And since they have windows 7 on the computers. At home, but we have windows 8.1, which is not compatible with front ST2. That's why I ST6 ista distinguished which my daughter now but can not handle. It takes place because that traditional ISO part not. please help.
MfG

[langtitle=de]Re: Tratitionelles ISO Teil[/langtitle]

Solution Partner Phenom Solution Partner Phenom
Solution Partner Phenom
Let me explain you in German:
Sean hat mit seiner Antwort recht!
In ST6 sind die Vorlagen für tradionelles und synchrones ISO Teil nicht mehr getrennt!! Es gibt eine einzelne Vorlage (ISO Teil), mit der man beide Arten von Modellierung benutzen kann und sogar gemischt.
Ihre Tochter sollte einfach diese Vorlage benutzen und anschliessend auf tradionelle Modellierung umschalten (mit rechter Maustaste, wie unten gezeigt).

Oder sie ändert die Voreinstellung, sodas Solid Edge stets im tradionellen Modus beginnt, wenn ein neues ISO Teil geöffnet wird.