[langtitle=it]Aiuto campitura!![/langtitle]

N/A
Ciao a tutti!! Sto lavorando con solid ed ho un problema che riguarda la campitura di due tubi, praticamente questi due tubi hanno entrate distinte e sbocco unico, essi sono stati creati con scorrimento di protusione e poi tagliati internamente con uno scorrimento di taglio, entrambi seguendo delle curve tracciate attraverso lo strumento punto chiave. praticamente la feature realizzata passo passo rispetta il profilo voluto mentre la campitura della stessa presenta dei problemi in quanto i tubi hanno forme diverse da quelli originali o in altri casi mancano. cosa posso fare????
2 REPLIES

Re: [langtitle=it]Aiuto campitura!![/langtitle]

N/A
Il 26/10/2012 22:35, smat90@hotmail.it ha scritto:
>
> Ciao a tutti!! Sto lavorando con solid ed ho un problema che


>

In english, please!

Re: [langtitle=it]Aiuto campitura!![/langtitle]

Esteemed Contributor
Esteemed Contributor
Hi there....an interesting looking design.
I suspect the pattern sketch is skewed from the referenced features....try rebuilding the pattern using the top base plane.
If it still gives you trouble, ZIP the file and post it on here, to suggest better solutions to the issue.
Sean Cresswell
Design Manager Streetscape Ltd
Solid Edge ST10 [MP3] Classic [x2 seats]
Windows 10 - Quadro P2000