Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SAP Data in Plant Simulation

Pioneer
Pioneer

Can we use SAP Data in Plant Simulation for production planning and advanced scheduling?

 

The usage of SAP Data in Tecnomatix Plant Simulation for production planning is a commonly used practice in the industry and is used in complex production processes with large number of variants with different process times and batch sizes.

In general a file is written out from SAP using ABAB, which then is read in Plant Simulation and used for the production planning. The customers range from Automotive and Tier 1 industry, high tech and electronics up to shipyards and other industries. SAP does not explicitly have to be the data source, as the Plant Simulation ODBC and SQL for Oracle interface allow general database access.

 

SAP_Structure.JPG

 

If you are interested in the implementation, our Siemens PLM Consulting can assist you.

SAP_Structure2.JPG

<German>

 

Die Verwendung von SAP Daten in der Materialflusssimulation Tecnomatix Plant Simulation zur Produktionsplanung ist ein weit verbreitetes Verfahren in der Industrie und wird bei komplexen Produktionsabläufen mit starken Schwankungen eingesetzt, z. B. bei vielen Varianten mit unterschiedlichen Rüstzeiten und Losgrößen.

Dazu wird im Allgemeinen aus SAP mittels ABAB ein File herausgeschrieben, welches dann in Plant Simulation eingelesen und zur Produktionsplanung herangezogen wird. Das Spektrum der Kunden reicht von der Elektronikindustrie über die großen Automobilbauer und deren Zulieferer bis hin zu Werften und Anlagenbauern. Dabei muss es sich bei der Datenquelle nicht explizit um SAP handeln, da die Plant Simulation Odbc und SQL für Oracle Schnittstellen allgemeine Datenbankzugriffe ermöglichen. Bei der Umsetzung hilft Ihnen auch gerne unser Consulting.

Comments
Experimenter
Experimenter

Could you please explain in English the latter part?

 

I understood that with the help of SAP data import we can able to input the model developed for simulation rather than doing it manually inside the simulation. Is that correct?

 

Shubha

Valued Contributor
Valued Contributor

 dear 

 can you give me some guideline  thank you 

Contributors